您好
我们实际处于具有10个样本的 POC 阶段、并且我们面临同样的问题。
我们使用您的设计工具创建直流/直流转换器、并面临同样的问题。
我们有来自开关电源的电源电压48V。 但还有实验室电源10处偏差进行测试、此时2在输出电压过冲至48V 后完全短路而死亡、导致 MCF8316 (最大40V)死亡
在空载条件下、开关开启或关闭期间发生的此事件。

您在另一个描述中说、C1值越高、问题就会得到解决?
但我不清楚 C1的具体意思。
Br
安德烈亚斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们实际处于具有10个样本的 POC 阶段、并且我们面临同样的问题。
我们使用您的设计工具创建直流/直流转换器、并面临同样的问题。
我们有来自开关电源的电源电压48V。 但还有实验室电源10处偏差进行测试、此时2在输出电压过冲至48V 后完全短路而死亡、导致 MCF8316 (最大40V)死亡
在空载条件下、开关开启或关闭期间发生的此事件。

您在另一个描述中说、C1值越高、问题就会得到解决?
但我不清楚 C1的具体意思。
Br
安德烈亚斯
高 Thanx 快速响应。
>我看到你有一个阻尼帽,但 C7不在正确的位置。
您指的是纸张中的距离/位置? 在布局中、您非常接近 L
>还要检查 C7的 ESR,它是什么?
在模式1210上使用 X7R、但需要更改为
100uF alu 8x8更好?
>请将 C5移到 L7的右侧。 希望这对您有所帮助、谢谢。
在布局中,它与工作表中的不同(序列)
只需移动或更改为100uF ALU 还想使用 C5。
还在 SS/TRK 上添加了一个100nF 的 C 来进行更慢的启动? 好吗? 如果不需要、我只是不填充。
A·布尔