This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:STAT LED 闪烁

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334359/bq25173-stat-led-blinking

器件型号:BQ25173

STAT LED 在 电池连接/不连接电池时闪烁。 我的可充电电池为8.4V。

以下步骤也用于恢复 STAT LED 闪烁:

故障模式故障条件分为可恢复和不可恢复两类、如下所示:

•可恢复、一旦故障条件被移除、器件应该自动恢复:–VIN OVP

•不可恢复、需要切换引脚或输入电源来恢复运行:–OUT OCP–检测到 ISET 引脚短路

STAT 指示灯仍在闪烁。

电路供您参考。

e2e.ti.com/.../SCH_5F00_3XMP_5F00_RLY_5F00_SCAP_5F00_BAT_5F00_OCT2023.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    要检查的几件事:

    1.) 检查输出电压您是否看到任何电压过冲或振荡?

    2.) 如果您降低输出电压、它的行为会发生变化吗?

    3.) ISET 将指示输出电流检查引脚上的电压在开启时是否过冲?