请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS48110Q1EVM 您好!
我正在输入端使用 TPS48110Q1EVM 板、其输入端具有24.6Vin/12A 电源、输出端具有电子负载。
当电子负载仅设为0.1A 负载设置并启用时、很难打开负载开关。
FLT_I LED 会始终亮起。 我尝试了所有我能想到的跳线设置、但运气不好。 当电子负载关闭时效果更好。
我使用 TP6 (INP)接地来禁用输出、当我释放 INP 时、它被拉至5V、我相信这时应该启用负载开关、并让0.1A 的电流流过。
我曾尝试移除 R3和 R7、并将 EN/UVLO 和 INP 连接在一起、但结果都不起作用(此设置显示在 TPS4811x 数据表第一页的左图中)。
我已经尝试将 TMR 引脚接地来禁用过流保护、但这对打开负载开关没有帮助。
这就像是 TPS48110即使是最轻微的负载也无法开启。