This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:即使在非常小的负载下也难以开启

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS48110Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334300/tps48110q1evm-difficulty-switching-on-with-even-a-very-small-load

器件型号:TPS48110Q1EVM

您好!

我正在输入端使用 TPS48110Q1EVM 板、其输入端具有24.6Vin/12A 电源、输出端具有电子负载。

当电子负载仅设为0.1A 负载设置并启用时、很难打开负载开关。

FLT_I LED 会始终亮起。 我尝试了所有我能想到的跳线设置、但运气不好。 当电子负载关闭时效果更好。

我使用 TP6 (INP)接地来禁用输出、当我释放 INP 时、它被拉至5V、我相信这时应该启用负载开关、并让0.1A 的电流流过。

我曾尝试移除 R3和 R7、并将 EN/UVLO 和 INP 连接在一起、但结果都不起作用(此设置显示在 TPS4811x 数据表第一页的左图中)。

我已经尝试将 TMR 引脚接地来禁用过流保护、但这对打开负载开关没有帮助。

这就像是 TPS48110即使是最轻微的负载也无法开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明浪涌电流为高电平(>40A)导致 FLT_I 触发。 我调整了压摆率、然后解决了这个问题。