This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:流入 Vout 的静态电流、需要澄清

Guru**** 2390835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257453/tps55289-quiescent-current-into-vout-clarification-needed

器件型号:TPS55289

您好

我正在使用 TPS55289设计电池充电器。

数据表提供了一些有关流入 Vout 的静态电流的信息:

流入 VOUT 引脚的静态电流
启用 IC、无负载、无开关、VIN
= 3.0V、VOUT = 3V 至20V、VFB =
VREF + 0.1V、RFSW = 100 kΩ、TJ 高达
125°C
760 860 μA

  • 我认为"启用 IC、无负载、无开关"意味着模式寄存器、OE 域设置为"禁用输出"?
  • 将 EN 引脚拉为低电平是否会影响流入 Vout 的静态电流? 如果是、那么未启用 IC 时 IQ 有多大?

感谢您的帮助。

托比亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    静态电流是未进行开关时的器件工作电流、但内部 LDO 和控制电路都处于使能状态。

    如果您将 EN 拉至低电平、器件将只消耗典型值为0.8uA、最大值为3uA 的关断电流。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    感谢您的快速回复。 只是为了澄清一下:

    数据表仅指出了 输入电压 器件是否启用。 您的意思是、如果禁用了器件、 无电流 完全投入 输出电压 (例如、电池仍连接到 Vout)?

    谢谢、Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    感谢您的澄清。 数据表中提到的关断电流仅意味着禁用 IC 时流入 Vin 的电流。 还会有电流流入 Vout 引脚、如前所述、典型值为1uA、最大值为20uA。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryce

    噢...

    非常感谢、如果不在数据表的"输出"部分查找该内容并且不了解静态电流和泄漏电流之间的区别、我会觉得有点愚蠢。

    此致
    托比亚斯