This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295 2.2mA 泄漏电流

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257989/bq24295-bq24295-2-2ma-leakage-current

器件型号:BQ24295

您好  

采用 BQ24295的客户设计、 图中的 J20位置连接到电池。 在未充电时(J21引脚未连接到外部5V 电源)、系统关闭 、BAT+位置没有负载连接。  使用默认值。  

使用万用表将电池的正极连接到串联的 J20-PIN1引脚(即下图中的 BAT+)、然后确定电池的电流为2.2mA。  这种泄漏过大。

如何减小该泄漏电流。


正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:  

    泄漏电流不应如此高。 请参阅 BQ24295数据表第7页、当仅电池连接到 BQ24295 IC 时、BAT 引脚上的静态电流最大应为55uA。  

    客户是否使用了能够精确测量 uA 范围内低电流的方法? 将万用表串联到电池路径的导线也可能会增加寄生电阻。 我建议改用感应电阻器或数字源表来测量电流。  

    我还建议客户进行仔细检查、以确认他们在 BAT 或 SYS 上没有连接额外负载。 为了正确测量 IC 的泄漏电流、必须将其与系统的其余部分完全隔离。  

    此致、

    加勒特