请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594EVM 您好!
1: 我注意到我的 TPS69541212EVM 具有5个 相 位配置、您能告诉我什么是"121212"相位配置吗?
我在它的"1111"中搜索相位配置1、"1213"中搜索相位配置2。 请看我的图片。
如果我们选择了错误的配置、我们将无法连接 PC? 因为我们仍然无法连接到 PC、我不知道为什么。
2: EVM 上电时、仅 EVM 亮起 D6、其他 LED (D3、D4、D5)均熄灭、是否正常?
谢谢