您好!
我正在我们的一个设计中使用 BQ25798电池充电控制器。
1)我有疑问、这款 IC 是否可以通过提供输入源仅在无电池的情况下用于降压和升压操作。 如果可以使用此功能、应更改哪些配置。
2) 2)对于下面提到的其中一个测试用例、我们在功能方面又遇到了一个问题。
当电池完全放电和切断时、控制器进入欠压状态并突然关闭。 在此期间、我们提供了连接到 VAC1的太阳能输入、太阳能电压为4.3V、在此期间电池未充电、并且系统负载无输出电压。 我们 为 VAC2提供了12V、但电荷没有切换到 VAC2。 任何人都可以帮助我解决这个问题。
谢谢。此致、
Murali.
。