This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:评估板上可提供20A 电流:LM5149-Q1EVM-400

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256986/lm5149-q1evm-400-current-capability-of-20a-on-eval-board-lm5149-q1evm-400

器件型号:LM5149-Q1EVM-400

尊敬的德州仪器团队:

我们目前正在为12V 和20A 输出配置定制评估板(LM5149-Q1EVM-400)。
基本上、我们正在拆装一些组件并组装其他 组件 、这会将  评估板的输出电流设置为20A 配置。

我们想知道评估板的 PCB (特别是输出部分)上的布线是否可以处理20A 的连续电流而不发生任何损坏/事件。

您能帮助获得这些信息吗?
感谢您对此的最新回复。

此致、

Akshay Shivakumar
ECU 平台工程(MS/EED2-CC)
博世环球软件技术私人有限公司
(Cin: U72400KA1997PTC023164 )| Hosur Road, Adugodi | Building Number 601 and 602 |班加罗尔- 560 030 |卡纳塔克邦|印度| www.bosch-softwaretechnologies.com
手机+91 7892789865 | Akshay.Shivakumar2@in.bosch.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    现有的输出 连接是多边形、铜厚度为2oz。 从 PCB 级别来看、它应该可以很好地工作。

    可能唯一的问题是电流检测电阻占用空间为0508 1W、对于这些更高的电流、该尺寸应该具有更高的功率。

    短期测试也许没问题。

    但是、对于20A 电流、您可能会遇到 FET 热问题和电感器热问题。 FET 还将具有功率耗散限制、并可能因功率耗散过大而损坏。

    替代解决方案是双相、您可以在双相中将两个 EVM 绑定在一起、以实现10A/相和更易于管理的热性能。

    请参阅数据表中的双相说明。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多