This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有任何可以通过压电元件进行能量收集的器件?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256876/does-ti-have-any-device-which-can-operate-for-energy-harvest-by-piezoelectric-element

主题中讨论的其他器件:BQ25505

 我的一位客户正在寻找直流/直流转换器 IC。

它们对 IC 的要求如下。
1.输入电压能量来自 用于能量收集的压电元件。
2.输出电压为3.3V 或5.0V,IO 最大为10mA。 典型值小于1mA。
3. Iq 很低。

TI 是否有 符合其要求的器件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    最贴合的是 BQ25505。 必须使用二极管或基于 FET 的整流器电路对压电输出进行整流。 压电体的开路电压可能高于 BQ25505 5V 最大输入、因此也可能需要齐纳二极管钳位。 此外、BQ25505仅为升压转换器、因此压电 MPP 整流输出必须小于3.3V 或5.0V。 您能否提供压电元件器件型号和/或供应商? 终端应用是什么?

    此致、

    杰夫