This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:寻找具有外部同步时钟的12V 输入至24V 输出/5A 升压解决方案

Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256719/lm51551-looking-for-12vin-to-24vout-5a-boost-solution-with-external-sync-clock

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5122

尊敬的团队:

我正在寻找12V 输入电压到24V 输出电压/5A 升压(非隔离式)解决方案。

并需要 SYNC 引脚来控制开关频率(200K~420KHz)、RT 引脚控制的容差不符合客户应用的要求。

期待您的反馈。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    针对异步控制器进行100W 设计可能非常具有挑战性、但也取决于您需要获得的效率和热要求。

    我建议进行同步。 控制器、如下所示:

    PMP9484参考设计| TI.com

    我们建议使用较新的 LM5123器件、而不是 LM5122。

    此致、

     斯特凡