This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:添加 Vbus 以退出运输模式

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255888/bq25601d-add-vbus-to-quit-shipmode

器件型号:BQ25601D

大家好、  

在下面的说明中、插头适配器可以退出运输模式。 根据我的理解,这等于添加 Vbus 退出运输模式,然后需要多少时间来应用 Vbus 来保护部件退出运输模式?  我的客户在非常短的时间内添加 Vbus 、并且所有器件中有一半都无法退出运输模式。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    必须插入 VBUS 输入电源足够长的时间、使 BQ25601D 能够检测到其为有效输入、然后器件将退出运输模式。 我已在 BQ25601DEVM 上进行了测试、在连接 VBUS 后约235ms 退出运输模式。 鉴于所需时间因器件而异、我建议客户将 VBUS 连接约500毫秒、以确保器件退出运输模式。  

    此致、

    加勒特