This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:搜索替代产品

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255109/lmq66430-searching-for-alternative

器件型号:LMQ66430

尊敬的支持部门:  

我刚刚使用 LMQ66420R5RXBR 完成了一项设计、结果发现无法在市场上找到。   此处的替代方案是数据表中的器件命名规则

LM X 664 X 0 X X RXBX–Q1。

TI store 有  LMQ66430R5RXBR 库存。  

Mouser 有 LMQ66430MC3RXBRQ1 库存。  

这两款芯片有什么区别吗?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用外接产品进行设计。  这两个器件是点对点兼容的、430具有3A 负载能力、而420具有2A 电流。 控制逻辑是相同的。 因此、您可以使用以前的430。

    祝你好运!

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢