This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480:原理图检查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74910-Q1, LM7800, LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237741/lm7480-schematic-check

器件型号:LM7480
主题中讨论的其他器件:LM7800LM5060-Q1、LM74910-Q1

您好

您能否帮助检查以下 LM74800原理图以及是否需要调整  

谢谢

e2e.ti.com/.../LM74800.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您的联系。 让我来回顾一下并返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请在下面查看我的评论意见,

    1.使散热焊盘/RTN 引脚悬空。 将其连接到 GND 将禁用反极性保护。  

    对于输入 TVS、使用 SMBJ33CA 通过汽车测试、如 ISO7637-2和 ISO16750-2。 若要进一步了解 TVS 选择、请参阅部分。 数据表中的"12V 电池系统的11.2TVS 选型"。

    其余的原理图看起来很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen GD

    1. 使散热焊盘/RTN 引脚悬空。 将其连接到 GND 将禁用反极性保护。  
    • 已完成,已更新原理图。  离开散热焊盘 NC。
    1. 对于输入 TVS、使用 SMBJ33CA 通过汽车测试、如 ISO7637-2和 ISO16750-2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    更新后的原理图对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen GD

    您能帮助您查看下面的 LM74800布局 PDF 吗?  

    PCB 层:10L

    IC 和周围部分的位置在我的地图的框架线所示的区域中。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../SPCEL02_5F00_MB_5F00_layout_5F00_Y230721.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    如果布局以 pdf 格式共享并且没有丝印、则很难审查布局。 如果您可以在 Altium 或 Allegro 中共享 CAD 源文件、则可以审查布局。 如果不可能、客户可以使用以下布局指南自行审查原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen GD

    感谢您的支持附件是板级配置文件

    e2e.ti.com/.../EDGE_5F00_MB_5F00_VA_5F00_230713_5F00_1915.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您共享源文件。 让我来评论一下、几天内就给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen GD

    我会继续跟进并不断更新,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth、布局对我来说很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Praveen GD

    此外、非常感谢您、LTC4356是否也被 LM7800取代?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    可以使用 LM5060-Q1或 LM74910-Q1来替代  LTC4356。