This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240-Q1:TPS61240IDRVQ1运行结温问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254847/tps61240-q1-tps61240idrvq1-operation-junction-temperature-question

器件型号:TPS61240-Q1

大家好、

您可以帮助检查 TPS61240IDRVQ1是否可以与 TJ = 127.8℃,配合工作从数据表中、它会显示运行 Tj= 125℃ 的最大值。 如果它不适合与高于125℃ 的 Tj 一起使用,、那么我们是否有其他 Tj=P2P 器件150℃ 可以推荐给客户、非常感谢您的支持确认。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    它无法在127 ℃ 下运行 。 它是除.Ambient 以外的结温。  我们没有满足您要求的 P2P 设备。