This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:BTST 电容器放置单面组件安装

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254589/bq25620-btst-capacitor-placement-single-sided-component-mounting

器件型号:BQ25620

大家好、我将 在项目中布置 BQ25620、数据表中提到 BTST 电容器应放置在 IC 电路板的另一侧...

这不适合我们的应用、因为它只需要将元件安装在 PCB 的一侧。

应如何将 BTST 电容器仅与元件放在一侧的 PCBA 上?

我正在考虑将 BTST 电容器 C117的位置...

其中 BTST 电容器 C117下方的过孔将连接到 IC 下方的中央过孔(此处未显示)、这些过孔连接到 SW 引脚和电感器。

对于自举电容器、这样的放置对于 C117是否太远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 BTST 帽放在同一侧。 建议按照以下优先级放置组件:1。 CIN (VBUS 和 PMIC)优先> 2. BTST CAP > 3. REGN 电容器> 4. 电感器> 5。 CSYS > 6. CBAT > 7. 其他信号用途

    谢谢。