请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 大家好、我使用这个基于 bq4050的 BMS、我对充电状态有问题。 当我在将电池发送到 Shutdown 以减少放电后唤醒电池时、相对充电状态发生了变化。 BMS 是否需要一个充电和放电循环来重新计算? 如果 SOC 如此低、BMS 是断开 DSG FET 还是仅检查电芯电压?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Bangalii,
退出 SHUTDOWN 模式时、该器件会进行完全复位。
CEDV 算法对电芯电压(开路电压、OCV)进行数学建模、该电压是电池充电状态(SOC)、温度和电流的函数。 监测计退出关断模式后的 OCV 电压可能已关闭、从而导致 SOC 跳变。 它可能需要充电/放电循环。
SOC 基于电压。 电量监测计将使用其 CUV 保护功能、该功能将检查 最小电芯电压≤CUV:Threshold。 一旦满足 CUV 条件、它将关断 DSG FET。 有关详细信息、请参见第 2.2节"的电芯欠压保护 TRM
此致、
何塞·库索