This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:BQ24045DSQ

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254934/bq24045-bq24045dsq

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ25170

您好  

我们将 在我们的一个项目中使用 BQ24045DSQ。 我们想知道如何设置电池充电器的输出电压。 我们将使用5V 适配器来为锂离子电池充电。 电池 ID 4.2V 的最大电压、从而我们可以确保电池的电压高于4.2V、或者可以如何设置电池充电器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    输出电压 V-out (REG)是固定的、无法更改。  IC 将测量 OUT 引脚上的电压。  BQ24045的输出电压为4.35V。  BQ24040是4.2V 输出器件。

    另请参见 BQ25170、该器件可更改输出电压。