This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:欠压恢复

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254255/bq4050-undervoltage-recovery

器件型号:BQ4050

大家好、我正在使用 BQ4050、当它进入欠压模式时、会断开 DSG FET。 手册中说当电压高于恢复电平时、该 FET 将再次开启、但我已经看到、当我开始充电时、该 FET 会开启、即使电压低于该恢复电平也是如此。 如果充电电流减小且电池电压低于恢复电压、它将再次关断 DSG FET。 有任何原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bangalii,

    这听起来像是体二极管保护功能、我们不允许电流高于 DSG Current Threshold 或 Chg Current Threshold 的时间超过一秒、以防止损坏 FET。 如果电流低于阈值并且尚未满足恢复条件、则 FET 将再次打开。 这是正常和预期的行为。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt、感谢您的回答。  

    是的、这是我希望减少 FET 上的损耗的结果。  那么、如果我正确理解、如果通过二极管的电流高于阈值、BQ4050将会关闭 FET 以减少损耗? 这个电流阈值是多少? 将再次打开 FET 的下限阈值是多少。 最后、 在电流低于此下限阈值后、FET 将闭合多长时间?

    再次感谢

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bangalii,

    是的、正确、监测计将闭合 FET、以防止由于体二极管的高损耗而损坏。

    Dsg Current Threshold 或 Chg Current Threshold 是用于相应电流方向的阈值。 固件中的所有决策都以1s 的间隔做出、因此如果电流低于阈值、则应在电流关闭之前~1s。

    此致、

    怀亚特·凯勒