请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 主题中讨论的其他器件: LM74722-Q1
您好、团队成员:
对于以下规格、LM74700-Q1可用于高电流(IRMS = 40A)?
否则、您会推荐一个合适的理想二极管吗?
规格:
-。 汽车12V 电池电源
-。 IRMS = 40A
-。 低 IQ (< 100uA)
-。 负载突降和冷启动
-。 反向电流保护
-。 反极性保护
谢谢。
李灿森