This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能电池充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253864/solar-cell-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ25883、BQ25798

请建议我使用合适的 IC 器件型号为2节18650锂离子电池(2S X 2P)充电、这种电池具有7.2V/6.4A 的电压 和两节串联的 GaA 太阳能电池、其电压范围为2.92V  至5.26、电流范围为470mA 至 510mA。 我还希望尽可能使用 USB 进行替代充电。 我正在使用 BQ25883进行 USB 充电和 LTC4121降压电池充电器。 由于我的太阳能电池电压已经从11伏变为5伏、我现在需要用升压充电器代替它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    BQ25798降压/升压充电器具有可通过 I2C 主机启用的 MPPT 功能。  其最小工作输入电压为3.6V、最大输入电压为24V。  它具有多路复用器、可为两个不同输入驱动两组外部背对背 FET。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我的 PV 面板 Vmpp 范围为2.93V 至5.26V、VOC 范围为4.18V 至6.35V。 BQ25798的最低输入电压始于3.6V。 请推荐解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    很遗憾、TI 电池充电器团队没有相应的解决方案。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。 请建议在 BQ25798.Solar PV 输入之前使用适当的太阳能电池电源调节器/直流-直流降压-升压转换器/能量收集装置解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    很遗憾、TI 没有适合您的应用的解决方案。

    此致、

    杰夫