This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2002A:能否将 ULN2003A 用作缓冲器以获得更高的电压和电流?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253684/uln2002a-can-i-use-uln2003a-as-a-buffer-to-get-a-higher-voltage-and-current

器件型号:ULN2003A

我正在使用 C2000 DSP、但出于某种原因、我需要5/24V 500mA 输出 IO 端口。 是否可以按照以下方式使用 ULN2003/2004来增加电流和电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yifu:

    是的、你绝对可以这么做。 ULN2003A 设计为在3.3V 或5V 输入电压下工作。

    谢谢。

    帕特里克