请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28951我对我的电池系统有疑问。 如果我有三个串联的50V 电池组、而一个电池组出现故障、那么我是否能够使用您的 UCC28951相移全桥控制器来实现该功能、我会想绕过发生故障的50V 电池组?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果一个电池串联出现故障、大家可能需要开发一些电池旁路电路。
我认为这对于 UCC28951 FSFB 控制器来说不是一个好应用。
TI 提供电池保护器控制器。 或许其中一款适用于您的应用。
如果您对其中某个器件有任何疑问、请在 e2e 中重新发布、并在主题帖的标题中注明器件型号、以便相应的应用工程师可以帮助您回答问题。
https://www.ti.com/power-management/battery-management/protectors/overview.html
此致、