This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843升压转换器中的 CC 模式

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704, UCC28740, UC3843, UCC28C42, UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252266/uc3843-cc-mode-in-uc3843-boost-converter

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UCC28730、UCC28704 、UCC28740

您好

我正在设计一个具有 CC 和 CV 模式的升压转换器 feae2e.ti.com/.../6763.boost_5F00_uc3843_5F00_external_5F00_CC_5F00_ver-1.0.TSCture。以下是其参数

输入电压:30-40V

输出电压:60V

输出电流:12A

fsw:200kHz

我  已经完成了模拟与 外部补偿的 CV 和它的工作良好.

CC 模式未按预期工作。 请看一下,让我知道我缺少的任何东西。

此致

米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VFB 连接到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    附上原理图供您参考、

    此致

    mudit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 Tina 中看到了这一点。 我的问题是 VFB 连接到哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我修改了电路、它工作正常。 看起来您的电路有几项内容是不正确的。 最关键的是 VFB 未正确连接、R1 = 10k 太大。

    以下是基于我的30Vin 和60Vout 仿真的结果。  

    您的电路中还有其他问题、但我没有时间研究。 那么我用我所知的可以肯定的工作方式更改了一些电路-所以 IC 模型是正确的。 电路的其余工作需要自行调整。  我修改并处理的电路为 attached.e2e.ti.com/.../Boost_5F00_ucc28c42_5F00_30Vin_5F00_60Vout.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的黄先生:

    我分享的 Tina 文件是升压转换器工作在恒定电流模式. 为了实现恒定电流模式、我转换了具有单位增益的 UC3843内部放大器。
     外部运算放大器充当误差放大器、 通过在负载侧放置低侧分流器来获取电流反馈。 误差放大器是一个2型补偿器。

    如前所述、我的问题是升压转换器没有实现 CC 操作。 您可以深入了解一下吗?

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     通常无法同时获得 CC 和 CV、因为电压是 CC x Rload。

    此外、输出电容值可能需要较大的值、才能在 CC 中提供负载电流。

    我将查看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的洪先生:

    是的,升压转换器将作为充电器工作。因此,它会在一种模式中的任何一种模式下工作。 CC 或 CV。  

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、原因如下:

    R8上的检测需要达到2V、以匹配 U3基准2V。 R8上的2V 产生2A 电流、该电流也流经 R12。 因此、得到的 Vout = 4V < 30Vin。

    转换器采用升压拓扑、无法将 Vout 稳定在4V、因此无法通过您显示的电路实现 CC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    为了解决输出电压问题、我连接了初始电压大于输入电压的 A 电容器。  

    运行仿真后、uc3843中的 cc 模式不工作

    此致

    米塔尔信贷银行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从根本上说、您添加的电容器会被充电、因为电容器会流动一个直流电流、您不会获得一个 Cc、该电容器似乎无法解决问题。

    对于 CVCC、您能看一下 UCC28704、UCC28740或 UCC28730、这些器件专用于电池充电。

    无论您想要移动什么、我建议不要将时间花在增加的电容器上、因为这无助于通过电池充电进入 CC 操作模式。