This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:PSpice 仿真

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245943/lmg3410r050-pspice-simulation

器件型号:LMG3410R050

我首先使用 PSpice 并对降压电路运行我无法解决的该误差的测试仿真  


。 SUBCKT One_Shot 输入输出
+参数: T=100
---------------- 美元
错误(ORPSIM-16361):无效的参数名称

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    您能否进行检查以确保您的 PSpice for TI 应用是最新的、然后重试从 TI.com 下载器件模型? 我刚刚在 TI.com 上为该器件下载了当前器件型号、并且能够运行该型号而不会出现任何错误。

    此致!
    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的当前版本是17.4、但它不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mostafa、

    Kyle 和我将继续为您调试这个问题、与此同时、您能否共享您尝试运行的仿真的文件?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用.zip 文件随附的测试仿真文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    我们仍在进行调试、我们将在本周结束前给您回复。

    此致!
    凯尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    你找到解决办法了吗?

    此致!

    莫斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mostafa:

    我已下载并测试器件模型、我 无法复制错误。 请删除器件模型与测试仿真的当前文件。 然后通过以下链接下载新版本。 https://www.ti.com/lit/zip/snom689 。 这是我已经测试并一直在工作的文件。

    此致!

    凯尔