This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:关于 EVM 的输入滤波器

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252829/lmr43620-q1-about-the-input-filter-of-the-evm

器件型号:LMR43620-Q1

团队成员

1.您能说出下面的筛选器的角色吗?  

2.客户的系统是否必须使用输入滤波器才能通过 CISPR25?

3.当2.2MHz 为 PFM 模式且不需要外部同步时,他们是否可以选择 LMR43610RS5QRPERQ1 ?   2.2MHz 的 RT 引脚是否应连接至 GND?

此致、

高桥典之

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noriyuki:

    π 型滤波器有助于通过传导发射。 传导发射用于衡量将多少能量反射到为降压转换器(150kHz 至108MHz)供电的电源

    您可能需要围绕2.2MHz 重新设计滤波器。

    https://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdf

    2.对 EMI 有一定的帮助 如果不想将其添加到系统中、可以使用滤波器和不使用滤波器测试器件。 请注意、该滤波器对辐射发射没有太大帮助(我认为他们在之前的帖子中没有做到这一点)。

    LMR43610RS5QRPERQ1应该正常。 它们可以将 RT 连接到 GND 以获得2.2MHz fsw。

    谢谢。

    安德鲁