This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:关断->POR 时序

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251949/bq27421-g1-shutdown---por-timing

器件型号:BQ27421-G1

大家好、

BQ27421 TRM 为我们提供了从关断状态唤醒该器件的指导:

我们 已 根据数据表的建议通过外部10k 上拉电阻器将 GPOUT 上拉至高电平。

该文档未指定在使上拉 电阻器使 GPOUT 变为高电平之前应将 GPOUT 驱动为低电平多长时间。 凭经验、我们可以使用最初猜测的200us 可靠地唤醒 BQ27421、以匹配 SHUTDOWN -> POR 时序、但您对此有什么建议或详细信息吗。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    通常、SHUTDOWN 模式用于长期存储、因此未定义进入 SHUTDOWN 模式的时间。 发送关断命令时、GPOUT 引脚不得为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    当从 SHUTDOWN 模式唤醒时、当用户首次打开终端产品时、该怎么办? 数据表中指出、我们必须使 GPOUT 有效达>= 200us 才能唤醒器件。 如果我们必须 在200us 内将 GPOUT 驱动为高电平、那么我们需要从 GPOUT 驱动为低电平开始-这样 BQ27421就可以观察到低电压至高电压的转换。  

     在将 GPOUT 驱动为高电平之前、我们需要先将 GPOUT 驱动为低电平多长时间、才能 保证从 SHUTDOWN 模式向 POR 模式的转换。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    如果处于关断模式、则 bq27421已经有电源。 在这种情况下、只需将引脚切换为高电平就足够了、因为在关断期间该引脚将处于低电平。 如果 bq27421刚刚通电、则不处于关断模式、因为 RAM 将重新初始化