This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:输出电容值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252328/tps1641-output-capacitor-value

器件型号:TPS1641

大家好、

我们在设计中使用了 TPS16412电子保险丝。 输入电压最大值为30V、电流最大值为500mA@25V 输入。  

在评估板和数据表中、我们看到输出电容器470uF。 但由于尺寸可持续、我们不能在设计中放置这个更大的电容器。 那么、我们将继续使用10uF、100V 单电容器还是双电容器?

它是否会导致任何问题。

请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monisha:

    470uF 只是一个示例。 您可以根据需要选择任何值。

    此致

    G·库纳尔