请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好、
我想了解如何将该器件设置为独立充电、在提供5V 输入时开始充电。 现在、我必须按下 QON 按钮来开始充电。 到目前为止、我没有配置任何寄存器、因此所有值都是默认值。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您通过 E2E 联系我们。 只要/CE 引脚被驱动为低电平并且没有预先存在的故障、BQ25601就能够通过连接5V 输入来开始独立充电。
如果 Q4 BATFET 最初关闭或启动系统复位功能、QON 按钮功能就会开启 Q4 BATFET。 不需要将 QON 驱动为低电平即可开始充电。
出于调试目的、您是否能够在连接5V 输入后、但在您按下 QON 开始充电之前读取所有器件 I2C 寄存器?
此致、
加勒特