This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:数据表中没有 FET 上的预期压降

Guru**** 2518990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247859/tps2596-data-sheet-does-not-have-an-expected-voltage-drop-across-the-fet

器件型号:TPS2596

我正在使用这个具有大约2.41V 的欠压钳位和10.1V 过压钳位的电子保险丝、我也使用2k 电阻器作为 ILM 的大约0.4A 的保险丝。 我想在典型的8V 电压下运行此系统、但当通过电子保险丝的8V 电压降至7.65V 时、我进行了一些计算、保险丝的89m Ω 电阻对应的大压降是没有意义的。  如果有人知道任何快速解决方法、或者有人可以确认在 FET 上的压降情况下是否能够按预期工作、那就太好了!

r1 200k

R2 150k

r3 47k

Rilm 2k

Cin 0.1 μ F

Cout 220 μ F

dVdT 悬空

流经0.3A 的典型最大电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了问题。 保险丝不是导致我的电压下降的原因、它是标称压降为0.05V、这非常适合我的应用。 我在试验电路板上进行测试、我所使用的电线连接不好、并且电压从该处下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴问题得到解决!