Other Parts Discussed in Thread: TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB564 大家好、
我可以知道 TUSB564中的转接驱动大体上能延长传输距离多长时间吗? 我知道转接驱动器均衡可以支持高达12dB 的增益、但我不知道它会对传输距离产生什么影响。
此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.