This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:采用 TPS2372-3的高级适配器 ORing 解决方案

Guru**** 1431600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23753, TPS2372, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244625/tps2372-advanced-adapter-oring-solutions-using-the-tps2372-3

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS23753LM5022、TPS2373

您好!

请帮助实现适配器优先级高于 POE PSE 输入。  

根据"采用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案 " 、由于 TPS2372没有禁用引脚或适配器检测引脚正确、我只能使用"选项3适配器优先级"。

设计包含 PD70224桥、TPS2372-3和 LM5022反激。

从外部适配器插入电源时、我们有一个优先电路来控制 IC 的使能端、这应该会关闭电桥并使其充当整流器。 现在、我需要添加一个解决方案来禁用 TPS2372。

我想从 Q4漏极添加另一个分支(在原理图中、它放置错误、漏极和源极相反)、以便根据应用手册选项3禁用 TPS2372、但没有光耦合器。  

请提供有关如何实施的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、  

    TI 美国目前正在度假、将于7月5日回来、感谢您的耐心等待!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、
    感谢您的耐心。
    如果您正在寻求具有 APD 引脚的解决方案、则 TPS2373具有类似的功能、可以增加 APD 引脚、该功能可以使实现变得更简单。
    对于非复杂设计、将更容易地使用 TPS2373-3以及二极管整流桥。

    虽然使用 TPS2372是可行的、但其设计会复杂得多。
    您可以将 DEN 连接到 VSS、但这通常是通过光耦合器来完成的。
    而一种可能的解决方案是、您可以尝试使用方案2的 ORing 电路、先为适配器供电、然后通过将 DEN 拉至 VSS 来关闭 TPS2372。 这将为您提供从 PD 到适配器电源的无中断过渡。
    可以在不使用 APD 引脚的情况下使用方案2、而只需确保在 V_adapter 和 VDD 之间存在二极管并且适配器的接地以 RTN (PGND)为基准。

    插入适配器后、应针对适配器优先级禁用 PD。

    另一个要注意的是、我们注意到您使用的是理想二极管整流器。

    我们也发现其他一些客户在适配器开启时使用理想二极管整流器时存在问题、因此您可以考虑添加一个节点来禁用理想二极管整流器。

    您提到要从 Q4漏极添加另一个分支、请问您计划将其连接到何处?


    谢谢!
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们以 TI 之前提供的参考 PMP23181AP (001)为基础。 设计已经完成、但具有上述问题。 这意味着我无法更改为 TPS2373。  

    原理图中的变化是 一个理想电桥、而不是整流器二极管、用于保持低功率损耗和低热量。

    如果提供了外部适配器、具有接地连接并且理想电桥将工作模式更改为整流二极管、则建议添加一个附加电路作为选项3。 但缺少的一点是、如果我没有设计适配器并且现在需要重新考虑、则还可以禁用 TPS2372的输出。

    我想添加从 Q4到 DEN 的另一个分支来禁用 PD、这只能使用额外的光耦合器才能实现?

    您能建议使用光耦合器吗? 此外、是否需要更改 DEN 电阻来实现?

    谢谢!  

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、  

    我明白了。 是的、对于选项3、您需要将电路设计为禁用 TPS2372。

    为了实现最佳效果、与 DEN 的连接需要使用光耦合器。 任何额定电压至少为70V 且理想情况下 CTR 约为300%-400%的光耦合器都会这样做。 示例:  Wurth Elektronik 的140100146000

    是的、需要将 DEN 电阻更改为分压器、 中间带有两个单独的电阻和光耦合器的连接、如下所示:

    选择电阻值介于12k Ω-15k Ω 之间的 R_DEN1
    并且 R_DEN2 = 24.9k Ω- R_DEN1

    此致、
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在电路板上拼接一个光耦合器、并根据您的建议更改 DEN 电阻。  

    结果如下-  

    1.如果连接了48V 外部适配器,则插入 PSE 输入-外部适配器优先,PD 不工作。 -这是可以的

    1.1.如果在 PSE 处于供电状态时断开48V 电压、则会关闭 PD 并将其打开-这不正常、没有无缝转换。

    2.如果 PSE 已连接并且 PD 识别出它,则插入一个外部48V 适配器- PD 未关闭,PVDD 保持56V。

    2.2.如果在提供48V 电压时断开 PSE、电源无需关闭即可无缝转换至48V 电压、但 PD LED 指示灯仍保持活动状态-为什么?

    我的问题是

    1.此选项(3)是否允许在不关闭电源的情况下从外部适配器和 PSE 输入无缝过渡?

    2.如果不是、TPS2373能够完成该操作?  

    3.为何在断开 PSE 并使用外部适配器时 PD LED 仍然亮起?  

    谢谢!

    Aviv.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、  

    1.可实现无缝转换对于方案3、您是否已尝试实施以下电路以确保转换期间电源保持开启状态?

    有关这方面的其他信息、请参阅高级 Oring 解决方案文档的第3.6节。

     

    2. TPS2373 还可以实现无缝过渡,由于使用了 APD 引脚,因此比 TPS2372更容易实施。  

    3、对不起,我不确定你在这里的意思。 您是否指的是 LED D8,9,10?

    谢谢。
    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好再次开始并使用优先于 POE 的外部适配器来实施 TPS2373。  

    更新后的设计应支持以下电源输入选项:  

    1.仅 DC 外部适配器或仅 POE

    2.直流外部适配器优先于 POE 输入、其中应实现它们之间的无缝转换。

    2.1.如果已连接直流电源、则 POE ->无 PSE 检测

    2.2.如果两者都在上电时连接、则优先选择直流外部适配器。  

    2.3如果连接了 DC 和 POE、然后断开了 DC -无缝过渡到 POE

    如果需要、我可以向您发送完整的实施支持原理图、请告知您发送电子邮件。

    请帮助实施这些要求。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aviv、  
    好的。 您可以通过 s-lao@ti.com 与我联系

    谢谢。
    莎拉