This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR 输出电压控制-升压模式

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245695/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-output-voltage-control-boost-mode

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我在输出电压控制方面存在一些困惑:

1.如果我使用 MCU 控制输出电压、是否需要调整 R77? 如果是,如何?

2.如果我在没有 MCU 的情况下使用板载电压控制、如何调节 R77? 有任何公式吗? 我是否需要更换 R77或是否需要添加外部循环?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    配置现在将输出电压设置为50.5V。

    1.我认为使用 MCU 改变输出电压的最简单方法是更改 施加到 U2A 引脚3的电压。 此电压现在为2.048V、输出电压与此电压成正比。

    2.您可以改变 R77的值来调节输出电压。 VOUT=2.048V*(R75+R77)/R77

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯志,

    1.如何在板上实际改变 U2A 的 pin3电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    您可以通过连接到该引脚的电压源和蓝线来更改该电压。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J·海峰

    感谢您的回复、我没有看到任何用于将电压源连接到该点的测试点应该很复杂。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    是的、您需要使用蓝线。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Feng Ji

    但是、该基准电压是否具有任何限制范围、我想通过直流电源为其提供48V 电压。

    第二、我需要确认是否进行了升压操作断路器的焊盘短路、所连接的铜线最多可以承载10A 电流、我的应用相当于最大5A 电流。 因此、它是否处于安全限值、或者如果输出电流增加、它可能会造成一些损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salman:

    请详细描述您的请求。 我不知道您想使用该 EVM 做什么。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Feng Ji

    1.对于增压操作,我通过在焊垫上焊接一根铜线使断路器短路,但我担心铜线可以承载10A 电流,这是否足够?

    2.第二个问题跟我使用 MCU 时的电压控制有关、您刚才说要改变 IC 的参考电压 u3A 的引脚3、现在是2V、我需要参考电压48v、我可以通过电压源提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Muhammad、

    1.我建议选择足够承载电感电流的导线。

    2.您可以发送电压 Vref 到  U3A 引脚3来调节输出电压。 VOUT=R77 Vref *(R75+R77)/R77。

    此致、

    冯志