This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:采用 UCC28070控制器设计1KW PFC 转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250952/ucc28070a-design-1-kw-pfc-converter-using-ucc28070-controller

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、先生!

您能否验证我的1KW 转换器 UCC28070设计表? 我想制造它。  e2e.ti.com/.../8867.UCC28070-Design-Tool-_5F00_RevA.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaqib、

    感谢您对 UCC28070的查询。

    我检查了工作表、大部分看起来都很好。  

    最好将以下值更改为建议值:

    1.RSA、RSB 设置为41欧姆、因为它在满量程精度方面更为出色。

    2.需要根据所需的 Dmax 值选择 RDMX。 对于0.94、请使用建议的正确值。

    3.里莫似乎有很多不同。 请坚持使用工具的建议值、否则选择较高的值将产生更大的输出功率。

    此外、请选择尽可能接近计算值的电流环路/电压环路补偿值。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为该电路推荐电流互感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多 CT 选项。 请参考下面的 Coilcraft 网站链接:

    https://www.coilcraft.com/en-us/tools/current-transformer-selector/#/results

    此外、在选择 CT 之前、请参考以下应用手册中用于 Lm 的公式、并确保满足伏秒积。 如数据表中所述。 (第33和34页)

    https://www.ti.com/lit/an/slua479b/slua479b.pdf?ts = 1689934082715&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    哈里什