This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:UCC2891是否适用于 Vin=9~36V、Vo=12V 且 Io=5A 的隔离式电源?

Guru**** 2527200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5025A, LM5026, UCC2891, UCC28C50, UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246661/ucc2891-is-ucc2891-suitable-for-a-isolated-power-supply-which-has-vin-9-36v-vo-12v-and-io-5a

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件: UCC28C50UCC2800、LM5025A、LM5026

大家好!

我的一个客户正在考虑  将 UCC2891用于他们的新产品。
他们需要设计一个 Vin=9~36V (直流)、Vo=12V 且 Io=5A 的隔离式电源。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  UCC2891是否适用于 Vin=9~36V、Vo=12V 且 Io=5A 的隔离式电源?

问题2.  除 UCC2891外、您是否有任何推荐的器件来设计电源?

问题3: UCC2891能否在 PSpice for TI 上运行?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1、UCC2891 VIN 如果不使用 VIN、但使用 VDD、则最低启动电压为18V、最低为13.2V。 因此、对于9V 输入、您需要添加外部电路以使 UCC2891能够启动

    Q2、UCC2800或 UCC28C50

    Q3正确、是的、或者使用 TINA TI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您的答复。

    客户的目标是效率。  
    案例1. VIN=9V~36V、Vo=12V、Io=5A ->目标效率85%
    案例2.  VIN=9V~36V、Vo=24V、Io=5A ->目标效率90%(新项目)

    他们认为使用反激式拓扑很难实现目标效率。
    因此他们需要使用有源钳位正激式拓扑。

    目前他们有以下问题。
    请你给我答复吗?

    问题1: 您是否有任何启动电压低于9V VCC 的有源钳位正激式拓扑器件?

    问题2. 您是否具有在 Q1或  UCC2891中使用所选器件的任何 PSpice for TI 模板?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:LM5025A 或 LM5026。

    问题2:是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    非常感谢您的答复。

    您的回复非常有帮助!

    再次感谢大家、此致、
    和也。