This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:如何实现具有锂离子电池的 BQ34110学习周期?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z620, BQ34Z100, BQ34110, GPCCEDV, BQSTUDIO, BQ40Z50, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228686/bq34110-how-to-implement-learning-cycle-for-bq34110-with-li-ion-battery

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDVBQSTUDIO、BQ28Z620 BQ40Z50、BQ34Z100、 BQ28Z610

您好!

我对电池培训流程有几个问题。

1) 1) 如何针对带锂离子电池的 BQ34110实施学习周期? 是否有任何相同的文档?

2) 2) BQ34110学习周期所需的化学 ID 程序?

3) 3)在开始学习周期之前、我需要在数据存储器中设置哪些参数? 您能为我提供相同内容的列表吗?

我正在使用2节串联电池和 Battery Management Studio 来实施学习周期。

谢谢。

帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PARTH

      具有化学 ID 的电量监测计本质上基于 Impedance Track 算法、但电池平衡功能可能不需要、例如 bq34z100。 只有具有 AFE 的监测计、例如 bq28z620或 bq40z50才能进行电池平衡、但请注意、平衡电流不是很高、因此仍需要按电压和阻抗分类的电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您分享所有的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议对2节串联电池使用 bq28z610。 如果电池每天至少静置几个小时、那么 chemID 类型监测计更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!