客户问 LM25143-Q1有以下问题。
1. データーシートの図9.9のようなインターリーブで 3.3V出力の仕様をWebenchで回路生成させるとVCCXはGND接続となります。
一方、図9.9 (DS_P33)でのVCCXはVout (3.3V)に接続されています。この違いは何が原因ですか?
如果您使用 Webench 生成一个适用于3.3V 输出规格且具有交错功能的仿真工作台电路、如数据表的图9.9所示、则 VCCX 会连接到 GND。
另一方面、图9.9 (数据表、第33页)中的 VCCX 连接到 Vout (3.3V)。 造成这种差异的原因是什么?
2."VCCX > 4.3V は VCCX に内部で接続され、内部の VCC の場合、VCC レギュレータはディセーブルになります。"とデーターシート(P6)記載あります。前記の質問1 Ω ではVCCXが3.3Vに接続、又はGNDに接続先されたケースですが、いずれもVCCXは4.3V未満です。接続先は異なりますが、どちらのケースもVCCは同じ状態でしょうか?Ω Ω
'当 VCCX > 4.3V 时、VCCX 会在内部连接到 VCC 且内部 VCC 稳压器会被禁用。' 中说明了该值。 在上面的问题1中、VCCX 连接到3.3V 或连接到 GND、但在两种情况下 VCCX 都小于4.3V。 连接目标不同、但两种情况下 VCC 是否处于相同状态?
3. インダクタ DCR 電流センシング方式で過電流値の設定は式12 (DS_P29)と思われます。
式12が理解できません。具体的に例えばインターリーブ3.3V 20AでLo Ω=470nH DCR = 3.6mΩのケースでご説明頂けると助かります。Ω
式の記述に関する質問もあります。VCS(s)は電圧ではないのですか?単位はs (秒)も何を指しているのか不明です。"s "となっています。それとも検出時間ですか?また式の中にある(1+s*Lo/ Rdcrのところにあるs )
在电感器 DCR 电流检测方法中设置的过流值似乎为公式12 (DS_P29)。
我不明白公式12。 如果您能给出一个 Lo = 470nH DCR = 3.6mΩ、交错3.3V 20A 的具体示例、将会有所帮助。
我还有关于编写表达式的问题。 VCS 不是电压吗? 单位为 s (秒)。 还是检测时间? 另外,公式中的"s"是什么意思也不清楚。 (Rdcr 处1+s*Lo/s)
此致、taki