This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:自电压输出的引导模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250371/bq76920-boot-mode-from-voltage

器件型号:BQ76920

我们正在 构建 UPS 型器件、我需要 在施加 Vin (电源输入)时始终启动 BQ76920。 由于它是 UPS、充电电路也负责降压级、因此由 Vbat 而不是 Vin 供电。 我认为这样的方法不  起作用。 提前感谢。 您是否有一个电路可在存在电压时强制启动、即使移除该电压也能继续运行? 似乎大多数电路都需要一个单触发触发开关。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您能解释一下具体的意思吗? 您是否意味着在连接电池时为 BQ76920加电? 或连接了充电器时呢?

    E2E Shared 电路为连接充电器时为电池供电、只需一次性、您不想在 TS1/WAKE 引脚上施加连续电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  我已经改变了架构来适应这款芯片。 我的所有充电电路(也将电池电压降压至输出)现在都将由 Vin 或 Vbat 供电。 当 Vin 打开时、我可以访问 MCU、然后可以开始充电。

    你们开发出了相当复杂的上电电路、当电池充满电时、它甚至看起来都不起作用。  当开关 配置为低侧时、是否有允许从 MCU 开启的简单配置? 可能使用的是光耦合器或类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会执行类似这样的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这种方法只要 C1引脚上的电压足够大、就会起作用、请记住热敏电阻会随电阻的变化而变化、因此 TS1引脚上施加的电压将是 R35和 TH1之间的分压值。 因此、这可能不会在所有温度/电芯电压下都起作用。

    此外、您也不希望光耦合器始终处于开启状态、因此如果 MCU 应用来短暂开启连接、以确保电芯1不会放电、电芯1的测量也不会受影响。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电压不够高、我可以使用 C2吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    是的、C2可能是可行的、但请记住、如果热敏电阻电阻下降过多、可能仍然无法产生足够的压降。  

    我会调整您的 R35电阻器、以确保 TH1引脚上的压降足以实现导通、同时请注意不要超过 TS1引脚上的绝对最大值。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙