This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427非易失性(ROM)参数设置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250251/bq27427-bq27427-non-volatile-rom-parameter-settings

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQ27426

在我们的项目中、我们希望在工厂中使用 TBD 设置对 BQ27427进行编程、以准确地监测我们的电池电量。 我们不能保证在任何时候都不会从系统中取出电池、因此 BQ27427的电源被移除。 在出厂时更新 BQ27427时、所有自定义设置都将保存在非易失性存储(ROM)中、因此无需使用自定义设置再次对 BQ27427进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这方面、bq27427与 bq27426相似

    e2e.ti.com/.../bq27426-bq27426-otp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shirish。 感谢您的快速响应。 正确回答、如果我错了、但如果我理解正确、您会说我们的微控制器的每个启动序列都可确保 BQ27427具有正确的电池参数、固件必须对 BQ27427进行"重新编程"。 我们(项目)不保证电池已耗尽或正在更换电池、因此 BQ27427可能已掉电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    bq27427通常用于系统侧监测计。 因此、当系统(微控制器)通电时、测量仪表也通电。 当系统断电时、监测计也会断电。

    请参阅 TRM 第2.4.2节 POR 和初始化模式

    每次启动时、微控制器应写入数据存储器参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 问题已回答