This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:UCC2894D:电路上电期间丢失脉冲

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245113/ucc2894-ucc2894d-missing-pulses-during-power-up-the-circuit

器件型号:UCC2894

大家好、

我们从外部为 UCC2894D 供电、即 V>12.7V @ VDD 引脚、V>1.25V @ FB 引脚(未填充光电 IC U2)且 V>1.27V @ LINEUV 引脚。  LINEOV 按照图3中给出的原理图进行连接。 请注意、变压器次级侧(引脚10和15)和辅助端子(引脚7和8) 已 断开以进行测试。  此外、未组装 TP1和 TP2之前的元件。  

当‘‘条件后、我们会根据我们所需的频率、即200kHz、获得"栅极"和"辅助"脉冲。 如图1所示、但当我们开启 Vin 并逐渐增加电压时、超过30V 时、脉冲大概会关闭、如图2所示

当我们在 TR1的引脚1和引脚3之间连接一个电阻器时、即用电阻器替换变压器的初级绕组时、即使电压为110V、即我们的标称电压、我们也会得到脉冲@ GATE 和 AUX 引脚。

当我们将变压器连接到电路板时、问题就出现了。  

图1

图2

图3有源正向转换器原理图

请做必需的。  

此致

乌马马赫斯瓦拉罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将变压器连接到电路时、MOSFET M1导通时会有电流。 因此、您需要捕获 UCC2894 CS 引脚波形、以查看是否触发过流。

    另外、在变压器连接到电路后、还请捕获 UCC2894 VDD、VREF、FB、SS 的波形、看看这些波形是否正常。

    这些将有助于您的电路调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。 我们注意到、即使连接到电路的变压器具有脉冲、MOSFET 也不会导通和关断。  

    即使用电阻器替换变压器、MOSFET 也不会导通和关断、可以观察到、电阻器上施加了完整的直流线路电压。  

    所需的波形附加在字文件中。 请提供您的建议。  

    此致

    Umamaheswararaoe2e.ti.com/.../2134.Waveforms.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在发生故障时捕获波形、您需要使用单次触发器并在打开输入电压之前触发 Vgs 或 CS 引脚。

    您还可以在 Vgs 或 CS 上使用正常触发。

    将 CS 的触发电平设置为大约1V、并将 Vgs 的触发电平设置为5V。 您需要尝试使用它们来查看是否可以捕获故障事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的答复。

    我们纠正了一些问题。 硬件在开环中进行了验证、并且可以通过控制反馈电压(通过外部电源施加)来调节输出电压。  

    当我们使用 RCD 钳位而不是有源钳位开关(下图中的 M2)时、该拓扑在开环中能够正常运行  

    在无 M2开关的开环期间、TP5和 TP6处的 AUX 脉冲正常。 当 M2连接时、不会生成 OUT 和 AUX 脉冲。  

    您能给我们任何建议吗?  

    此致

    乌马马赫斯瓦拉劳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您在针对相同的电路提出相同的问题。 请查看以下链接。 通过比较此电路、我假设您正在进行相同的设计。 如果是这样、请使用一个线程、在下面看来调试比您的线程更高级。

    e2e.ti.com/.../ucc2894-active-clamp-pulse