请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 大家好、我在此应用中使用的芯片
、我想知道为什么建议在输入电压侧使用双向 TVS 二极管(D1)、而不是单向。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在此应用中使用的芯片
、我想知道为什么建议在输入电压侧使用双向 TVS 二极管(D1)、而不是单向。
谢谢
尊敬的 Suphakorn:
在汽车应用中、器件可能会承受 ISO 7637-2和 ISO 16750-2等标准中定义的瞬态电压。
ISO 7637-2是负电压脉冲、输入电压可低至-150V。 LM7480x-Q1的额定电压为-65V、因此您需要使用一个反 向 TVS 将 IC 的电压钳制到低于-65V。

单向 负 TVS 不能单独使用、当输入为正时需要一个二极管来阻断正向电流。 因此、我们使用了双向 TVS。