This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:CS 配置中的静态电流是多少

Guru**** 2548020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248961/lm7480-q1-what-is-the-quiescent-current-in-cs-configuration

器件型号:LM7480-Q1

 以下两种情况下的典型和最大静态电流是多少:
VBATT = 12V、VA = 0V、VOUT = 0V、EN/UVLO = 0V、VC = 0V、 VS= VSNS=VSW -由 VBATT Via10k 供电
VBATT = 24V、VA = 0V、VOUT = 0V、EN/UVLO = 0V、VC = 0V、 VS= VSNS=VSW -由 VBATT Via10k 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

     无论共漏极或共源极拓扑如何、该器件的静态电流都相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:
    我不明白这怎么可能、因为在共漏极拓扑中:
    无论 EN/UVLO 状态如何、A、VS、VSNS 和 C 都直接有效地连接到 VBATT

    然而、在共源极拓扑中:
    只有 VS 和 VSNS 连接到 VBATT 通过10k 电阻器 A 和 C 是 开路

    在我看来、这似乎是一个显著的差异、当它可用时、应该会导致低得多的静态电流、 未启用-即 EN/UVLO=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    根据定义、 器件的静态电流是启用器件时流出器件 GND 的电流。

    禁用器件时测量的 GND 电流称为关断电流。

    当 ENABLE 被拉至低电平时、没有电流流入 IC 的 A 或 C 引脚。 因此、CD 和 CS 配置的关断电流也将保持不变。  

    无论 CS 还是 CD 配置如何、VS 引脚上的电压都是相同的。 为  10k 电阻      

    器 可能会限制峰值静态电流(当 EN =高电平时)、但平均静态电流在有或没有 10k 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、他非常乐于助人