This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:关于数据表中的偏置稳压器原理

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249094/lm5163-about-the-principle-of-bias-regulators-in-the-data-sheet

器件型号:LM5163

大家好、我有一个关于中的功能方框图的问题、  7.2.

图中的"偏置稳压器"是什么、它的功能是什么?

是否设计用于将输入电压转换为5.5V、以便为两个 MOSFET 的栅极驱动器供电?

如果您能对"偏置调节"进行简要说明、我将不胜感激。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,文涛

    偏置稳压器负责为 VDD 供电 、后者为 器件中的其他逻辑供电。 如果未满足 EN 电压、则偏置稳压器不会输出电压、器件将关断。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 谢谢