This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2714:UC2714D 是否与 UC1714兼容?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248915/uc2714-is-uc2714d-compatible-with-uc1714

器件型号:UC2714

尊敬的 TI 专家:

我的客户在旧文档中检查了 UC1714、没有检查供应问题。

UC1714似乎已经停产、在 UC2714数据表中仅提及少量内容。

1. UC1714现在不出售了吗?

2. UC2714D 是否与 UC1714引脚对引脚兼容?

3.如果不兼容,什么是 UC1714的引脚对引脚装置?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    1. 它看起来不像 UC1714出售了。

    2. UC2714D 与 UC1714引脚相同。 主要差异将是温度运行条件。 UC1714通过了-55°C 到125°C 的测试、而  UC2714通过了-40°C 到85°C 的测试。这两个器件在其温度额定值之外具有功能。

    3.请参阅第2条。 UC2714与 UC1714引脚相同。 如果您需要其他器件、请告诉我。 但就功能而言、如果额定温度适合您的应用、UC2714是最佳选择。

    此致!

    艾弗里