This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:TPS62872-Q1:电感器两端的电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248564/tps62872-q1-tps62872-q1-voltage-across-the-inductor

器件型号:TPS62872-Q1

团队、您好!

                     我将在 OrCAD PSPICE 17.4中仿真 TPS62872-Q1。 我 已经从您的网站下载了 PSPICE 模型。 我无法正确获得电感器两端的电压和通过电感器的电流、这不符合预期。

谢谢。

此致、

罗帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    我已经对 PSPICE 模型进行了仿真、在我这边可以正常工作。 您是否更改了仿真的任何设置?  请分享用于仿真的模型。

    此致、  

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

                        感谢您的快速响应。 我尝试在 瞬态模式下进行仿真。 我确实更改了仿真设置、因为我需要估算输出电压纹波。 我们将此 IC 用于某些关键应用。

    谢谢。

    此致、

    罗帕

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    电流模型是平均值模型、 瞬态时不支持。 您可以使用 SIMPLIS 模型进行变换仿真。

    谢谢。

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanvee、

                       是否可以提供支持瞬态仿真的 PSPICE 模型,因为我们需要它立即. 分析 IC 性能。

    注:SIMPLIS (我们不使用)。 在演示版本中、由于局限性、我无法模拟 SIMPLIS 瞬态模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roopa、您好!

    模型开发需要一些时间、因为我们已使用基准测量对其进行了验证。 不过、我们可以帮助您在 SIMPLIS 中进行仿真。

    请分享您的运行条件以及 用于仿真的原理图。 如果是机密信息、您可以通过邮件离线共享。

    我在请求中共享了我的邮件 ID。

    谢谢。

    Tanvee