This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:没有得到正确的升压电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248870/tps61288-not-getting-the-correct-boost-voltage

器件型号:TPS61288

向我们的 BOM 中添加了此器件、并重复使用了示例电路、即更换电阻器以产生8V 输出、而不是12V 输出。 我们只获得3.7V 输出、此电压与此升压的输入相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您的 TPS61288似乎无法正常工作。

    您能否提供您的原理图以便我进行审核?

    和波形或任何 可疑的?

    此致

    费格斯