This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:适用于12V 4S 锂离子电池组的汽车级电池保护 IC

Guru**** 2573905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248485/bq77915-automotive-grade-battery-protection-ic-for-12v-4s-li-ion-packs

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76942
我们目前正在研发用于汽车应用的12V 锂离子电池组、并且正在寻求一种非 MCU 解决方案来提供有效保护。  
 
虽然我们已确定 BQ77915 IC 是潜在的匹配器件、但我们仍有兴趣探索更好的替代方案。 此外、我们需要了解这些 IC 的校准程序、以确保与不同的电池化学物质兼容。  
 
请协助您提供有关任何可提供卓越功能、更高性能或更强适应性的推荐 IC 的详细信息。 我们非常感谢您针对这些 IC 的特定校准流程提供任何见解。
感谢您的合作与支持。 我们预计您会迅速作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    我们的监控器和保护器仅监控电池电压、因此除非您使用电量监测计、否则您无需担心电池的化学成分。

    我建议查看 适用于您的应用的 BQ76942。 BQ76942具有出色的精度和更大的配置灵活性。 它还包括集成式 OTP、因此您无需在设计中使用 MCU。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯