This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:我想知道电容器和 EAOUT 引脚与 INV 引脚之间电阻器的作用。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247964/uc1825-i-want-to-know-the-role-of-the-capacitor-and-the-resistor-between-eaout-pin-and-inv-pin

器件型号:UC1825

你好

我正在使用 UC1825设计电路、有一个问题。

修订版预览了产品说明书第8页上的 A、我看到一个设计示例。

在设计示例中、在 EAOUT 和 INV 引脚之间连接了一个3.3k 电阻器和一个1nF 电容器。

EAOUT 和 INV 之间的电阻器和电容器的作用是什么?

我还想知道是否需要此电阻器和电容器。

此外、我想知道、如果我在没有任何元件的情况下直接在 EAOUT 和 INV 引脚之间连接、是否存在任何可能的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些元件用于环路补偿、以确保电源的稳定性、这是确保良好瞬态响应、避免振铃等所必需的。

    如果没有补偿、您的电源可能会出现不稳定情况、因此通常需要使用。

    以下链接提供了有关此问题的介绍。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf

    谢谢。

    Mujtaba