This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:将 FAULT 和 READY 引脚结合在一起

Guru**** 2528040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247241/ucc21710-combining-the-fault-and-ready-pin

器件型号:UCC21710

您好、专家!

我在 psfb 初级侧使用 UCC2170栅极驱动器(4个数字)。 如何处理 FAULT、READY 和 en/rst 引脚。 我是否可以将所有4个故障信号集中在一起,然后连接到 GPIO (输入模式)是正确的方法? (READY 引脚和 EN 引脚也是如此)

谢谢。此

致、 阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、  

    由于 RDY 和 nFLT 都是开漏引脚、因此您可以将这两个输出连接在一起。  仅使用一个5k Ω 电阻器;电阻器的一侧连接到 VCC、 另一侧连接到 RDY 和 nFLT 以及 CPU。  

    缺点是、如果连接的引脚被拉至低电平、则无法知道 RDY 引脚或 nFLT 引脚是否将其拉低。  

    FLT 和 RDY 引脚均为开漏输出。 RST/EN 引脚具有50kΩ 内部下拉电阻器、因此如果未从外部上拉 RST/EN 引脚、驱动器处于关闭状态。 5kΩ 电阻可用作 FLT、RDY 和 RST/EN 引脚的上拉电阻。


    为提高因寄生耦合和共模噪声而产生的抗噪性能、可以在 FLT、RDY 和 RST/EN 引脚与微控制器之间添加低通滤波器。 可以添加一个100pF 至300pF 之间的滤波电容器。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAULT 和 Rdy 反馈单独考虑。 没有连接在一起。 仅4个引脚合并并单点端接。 同样的4 rdy 也绑定和单 Pont 终端。 我还有一个疑问、是否有可能将所有4个故障引脚提供给某些和输入并只将单个故障引脚提供给 DSP? (使用另一个和 IC 的 RDY 也是如此)、EN/RST 引脚由 DSP 驱动、因此可能需要在所选的 GPIO 和4个 EN 引脚之间添加任何缓冲器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    从技术上讲、您甚至不需要与 IC、您可以将所有4个 FLT 引脚连接起来、并仅使用一个10k 上拉电阻器、但正如我提到的、缺点将是、如果连接的引脚被拉至低电平、 我们不知道哪个 nFLT 引脚将其拉低、4个 RDY 引脚也是如此。

    对于 EN 或 RST 引脚、假设您需要一个缓冲器、因为您不知道处理器是否可以提供足够的输出电流、则需要一个内部50k Ω 电阻器、因此如果您使用的是5V、则每个电阻器都是5V/50k Ω= 100uA、因此总共400uA。 因此、如果您的微控制器能够提供的信号多于该电压、则不需要使用缓冲器。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克