This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:最大占空比。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247313/ucc28070-max-duty

器件型号:UCC28070

大家好、

我想设置97%的占空比。

应用手册(SLUA479B)设置为97%、我参考、但我应该将多大的容差视为 IC 变化?
是否能超过100%?

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    最大占空比 DMAX 被钳位于98%:

    它不能超过100%。 我假设使用了1%的电阻器来设置 DMAX、因此 IC 变化看起来像+/-1%

    我希望这可以回答您的问题。